主题中讨论的其他器件: TMS320F28377D-EP、 SM320F28335-EP
尊敬的 TI C2000代表:
我们目前正在使用 SM320F2812-EP、需要升级到具有更多外设和更多内存的器件。 我们有许多基于我们要保留的 F2812器件为当前应用编写的固件。 我们还希望使用寿命较长且较新的器件-根据您当前的估算尽可能长。 我们需要保持高可靠性评级、因此在搜索后、似乎只限于 SM320F28335-EP 或 TMS320F28377D-EP。 我知道我现在使用的器 件是第2代器件、SM320F28335-EP 是第2代器件 TMS320F28377D-EP 是第3代器件。 第一个选项是代码和外设兼容、而另一个选项仅是代码兼容但更新得多。 我尝试回答以下问题:
因为 我们有用于 F2812器件的扩展代码。 需要更改哪些内容才能移植到我要查看的每个器件? 我最担心的是、为了使我们的旧固件能够与 Gen3器件外设配合使用、我们需要进行哪些更改。 更改是否很小、或者更改的范围是否非常大? 除了新的安全功能、第3代对第2代有哪些变化? 如果答案是"这取决于您使用的是什么"、我可以提供我们在当前电路板中使用的外设的更详细列表。
2. 您能否提供全部三个微控制器的计划使用寿命?
非常感谢您的帮助、
AG