This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:需要更多有关 LPM 的信息

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/922526/tms320f280025c-need-more-inforation-on-lpm

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我在 tms320f280025c 中使用 LPM。 我想了解有关 LPM 的更多信息

除了 WDT 和外部中断、是否还有其他替代方案可将系统从待机或 HALT 模式唤醒?

请提供是否有适用于 HALT 模式的示例代码。

谢谢、此致、

Amol Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    您需要有关 LPM 的哪些信息? 您是否想知道如何进入 HALT/C待 机模式或唤醒?

    您可以参考有关如何从 LPM 唤醒的 C2000Ware 示例、该示例还显示了如何进入 HALT/Stdby。

    请参阅 F28004x 示例、了解如何从 HALT 模式唤醒。

    C:\ti\c2000Ware_3_01_00_00\driverlib\f28004x\examples\lpm

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraw、您好!

    是否有其他替代方法(WDT 和外部中断源除外)将控制器从待机或 HALT 模式唤醒 ?

    谢谢、此致、

    Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    否、这些是从 LPM 唤醒的唯一方法。

    此致、

    Nirav