This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C HRPWM 设置

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/919377/tms320f280025c-tms320f280025c-hrpwm-setting

器件型号:TMS320F280025C

你(们)好  

感谢你的帮助

我们的客户希望确认 ,对于 TMS320F280025C,它有14个 ePWM 通道,其中8个通道具有高分辨率功能(150ps 分辨率)

对于 HRPWM , 它们是否具有指定端口作为输出端口,或者任何8 个 ePWM 通道都可以设置为 HRPWM?

请帮助我们确认。

谢谢  

BR、

Leon .Liu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Guangyan Liu "]对于 HRPWM , 它们是否有指定的端口作为输出端口,或者任何8 个 ePWM 通道都可以设置为 HRPWM?

    PWM 实例1-4在该器   件中具有高分辨率功能、即 EPWM1A/1B、EPWM2A/2B、EPWM3A/3B、EPWM4A/4B。

    谢谢
    Vasudha