This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:176 PTP 封装为何只要求启用上拉电阻器的要求?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165923/tms320f28388d-why-does-the-requirements-that-pullup-must-be-enabled-only-be-asked-for-176-ptp-packages

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

这是否意味着377引脚封装的输入可以悬空?

造成这种差异的原因是什么?

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、感谢您的提问。  未使用的器件引脚应始终遵循器件数据表中提供的指导(请参阅未使用引脚的连接)。  您突出显示的注释的目的是确保较小封装中的未键合引脚不会悬空。  我希望这澄清了你的关切。

    此致、Joe