This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:LAUNCHXL-F28069M 上的 HVPSFB 项目

Guru**** 684850 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, CONTROLSUITE, TMS320F28069M, TIDM-PSFB-DCDC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166994/tms320f28069m-hvpsfb-project-on-launchxl-f28069m

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他部件:controlSUITELAUNCHXL-F28069MTIDM-PSFB-DCDC

您好!

我正在尝试 使用  TMS320F28069M MCU 在 LAUNCHXL-F28069M 评估板上运行 controlSUITE 中的示例 HVPSFB_PCMC 项目。 我可以调试和刷写代码;但是  、由于连接问题、我无法从提供的 GUI 中获益于控制参数。 我按照 TI HVPSFB 套件概述文档中的说明进行操作。 当我的搜索指出引导配置时、我专注于引导配置;然而、所有的交换器组合都会导致尝试失败。 我很高兴收到您关于运行此示例项目的 GUI 的意见和建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您有 TIDM-PSFB-DCDC 套件吗? 这是一种传统的 PCMC PSFB 设计。 我猜您是否使用  的是 LAUNCHXL-F28069M 评估板、而不是 TIDM-PSFB-DCDC 套件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    根据 本文 的内容,如我所知,可能会将 GUI 与不同版本的 MCU 和开发板配合使用。 代码本身没有问题、它会运行、但只有 GUI 无法建立连接。

    感谢您的回复、

    Joseph   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    可能是您的帖子等 SCI 连接问题、但我确定这是不是原因。 是否可以直接编译代码而不使用 GUI? 了解更改参数并不是那么简单。

    此致、