请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28374S 大家好、
我的客户正在使用太阳能逆变器中的 VCU (C28x_vcu2_library.lib) FFT 功能进行数据滤波、有一些问题需要反馈、您能帮助澄清一下吗?
-
已将 CFFT_init256Pt、CFFT_run256Pt 用于256 FFT 分析、如果 客户仅对 S 区域中的256个数据进行采样、则需要512个阵列数据、如何构建需要的512个阵列?
-
如何使用解包和包功能? 输入和输出是什么?
-
输入和输出幅值之间的关系是什么? 例如,如果输入数据数组20Khz 中的谐波振幅为20,FFT 对话后20Khz 的振幅是多少?
-
S 区域和采样点的限制是什么? 例如、如果采样频率为320KHz、理论上、无论256点还是512点采样、计算出的频率都可以达到160Khz。
期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin