请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRINSPIN 该套件具有通用交流输入(110VAC 至240VAC)或直接直流总线输入(50V 至350V)、支持750W 的额定输出、通过闭环控制进行调节。" 什么是
它可以支持的输出电压范围?
2.额定功率为3.5kW 的"连续350V 直流总线时、电机驱动器级最高可达10A。" 我可以使用此板来驱动3kW 三相感应电机吗?
3. 能否驱动和控制以下链接中提到的 BLDC 电机?
https://robokits.co.in/e-bike/e-bike-motor/ebike-dc-geared-motor-24v-2750rpm-500w