This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EPWMCLK 最大值限制

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/766646/epwmclk-maximum-value-limitation

器件型号:TMS320F28375S

我正在使用 TMS320F28375S 控制器。 我使用了12MHz 晶体。 我已将系统时钟初始化为180MHz、TBCLK 也初始化为180MHz。 它工作正常。 但在数据表中、EPWMCLK 的最大值为100MHz。

1.为什么 ePWM 时钟有限制?

2.如果我们已初始化至>100MHz,该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不建议运行高于100MHz 的 ePWM 时钟。 您可能会看到意外行为。 许多人提出了这个问题、但答案是将您的 ePWM CLK 降低到100MHz。 !00 MHz 已经过我们的测试,不会出现意外的行为。

    如果您需要更高的分辨率、请使用 HRPWM。

    谢谢、

    NIMA Eskandari