请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28034 您好!
当一个外部晶振硬件发生故障并且 MCLKRS 被清零(低电平有效、对吧?)时、我正在尝试确认跛行模式时钟的某些行为。
我们使用外部 i2c EEPROM 来记录故障、其中 I2C 速度由 uCPU 控制。
如果外部晶振发生故障、我们希望能够继续向 EEPROM 写入、并使用跛行模式时钟作为外设时钟源。
但是、我们的当前代码似乎没有发生这种情况。
我的问题是:
跛行模式时钟能否驱动外设时钟源?
当 MCLKRS 发生时、这个外设时钟源是否不会通过 OSCCLK 自动设置为跛行模式?
(也就是说、出于某种原因、我们是否必须在终端具有额外的行为才能再次启用 periph 时钟?)
MCLKRS 是否有任何其他我可能缺失的击打影响?
我们有故障代码可防止 MCLKRS 发生灾难性行为、因此这不是问题、我们只是尝试确保故障记录工作正常、以便我们能够了解问题所在、从而使电路板恢复工作状态。
感谢你的任何帮助
Neal