请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 大家好、
我对 ECC 有疑问。
1. 如果我的客户使用 CAN 对闪存进行编程、如果 ECC 被启用、那么代码将持续复位。 我认为这是由触发看门狗的 ECC 故障引起的。
2. 如果通过仿真器对代码进行编程、则不会发生复位。
因此、我认为问题是由通过 CAN 的闪存操作引起的。 我猜是因为 ECC 没有重新编程、所以导致了错误。
使用此函数是否会解决问题?
fapi_issueProgrammingCommand (((uint32 *) u32Index、Buffer+I、8、0、0、Fapi_AutoEccGeneration);
谢谢!