This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2812-HT:询问一些要点

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/760453/sm320f2812-ht-inquiry-about-some-points

器件型号:SM320F2812-HT

我有一些问题、如果有人能帮我解决、我会很高兴:

1 -此 IC 的温度范围是多少?

2 -是安装在卡上的 IC、还是独立 IC。 如果是、卡的温度范围是多少?

3 -该卡具有接口板。 如果是、接口板的温度范围是多少?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ahmed、
    1) 1)温度范围在数据表中。 -55°C 至220°C。 请参阅电气特性页面。
    2) 2)这是一种独立的封装器件。 这可以从数据表和产品文件夹中的信息中看到。
    3) 3)无电路板。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。