This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在微型光伏逆变器中实现 LCL 滤波器计算。

Guru**** 1138480 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/776601/lcl-filter-calculation-implemented-in-microsolar-inverter

主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC

我碰巧看到 TI 基于并网的微型太阳能逆变器的参考设计。

www.ti.com/.../tidm-solaruinv

您能否与我分享设计文档、或者如何在并网部分中执行 LCL 滤波器设计计算。这是实施并网的方法吗? Li、LG 和 CF 的值是如何计算的?L11的值是如何在设计中计算的。实际上、我们需要这样做吗?我问这是因为我找不到 TI 电网连接参考设计中计算或实现的管道:

www.ti.com/.../tievm-hv-1ph-dcac

实际上、哪种是实施 LCL 的正确方法?我已附加了两个参考设计的屏幕截图:

我的项目处于关键阶段、因此我们希望能够快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amal、

    两种设计遵循类似的过程、但逆变器的功率级略有不同。

    有关微型逆变器的更多详细信息、请参阅以下白皮书。

    ieeexplore.ieee.org/.../6803761

    我已经向您提供了另一个主题上的 TIDM-HV-1PH-DCAC 的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Manish、
    感谢您的支持。我可以澄清我对该文件的怀疑。