请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:SFRA、 controlSUITE工具/软件:Code Composer Studio
您好! 我们现在获得了工厂的 SFRA。 投影 SOLAR_HV_DC_AC。 我们在1.2kHz 区域具有相当大的突发幅度。 SFra 电压。 我们很难消除此峰值的影响以构建稳定的环路、但在60va 到500va 的负载范围内却相当困难。 我在您的项目 中看不到 SFRA 开环中的 HV_DC_AC 突发。 我的搭档对我说、这是因为您使用了非常大的负载:超过500 VA。 如果您使用60VA、则会显示该突发。 请为我们的论点辩护。 如果您使用60VA 或更低的负载,当相位急剧变化时,您会在区域中有这样的突发幅度。 或者它 不依赖于负载。 它涉及 电流和电压 SFRA 受控体。 我们使用直接电压来获取 SFRA 数据。 这就是我们的 SFRA 图: