This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:补偿设计器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/777308/ccs-compensation-designer

主题中讨论的其他器件:SFRA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  我们现在与补偿设计器配合使用、并尝试为 DCAC (来自 HV_SOLAR_DCAC)建立稳定环路。  我们需要使第一个极点不等于零。 但这是不可能的。 我尝试编辑 Comp.xml 、但第一个极点即使其值已更改、也不会产生影响。  如何使第一极点在创建稳定环路中发挥作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要使用 MATLAB 或其他一些工具。 对于各种补偿器、我们不支持第一极点而不是零。

    它可以工作的唯一补偿器是导联滞后补偿器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Manish。 在这种情况下。 在 Comp Designer 中有很多不同的补偿器。 但在 SFRA 模块中、仅使用 CNTL_3P3Z_IQ_asm。 我们能否将此 CNTL_3P3Z_IQ_asm 与不同补偿器的系数结合使用? 还是对于每个补偿器、我们只能使用其自己的程序补偿器? 这与工作项目有关。 我们是否可以将具有系数的简单2P2Z 用于不同的补偿器? 或者不是? 非常重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    2p2z 执行中所述的代码

    u (n)= a1*u (n-1)+ a2*u (n-2)+b0*e (n)+ b1*e (n-1)+ b2*e (n-2)

    如何获得这些系数不受模块的限制,只要这些系数适合 A1、A2、b0、b1、b2,您就可以选择您喜欢的任何一个