This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:基于硬件中断的 ADC 无法正常工作

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/777094/tms320f28069m-hardware-interrupt-based-adc-is-not-working

器件型号:TMS320F28069M

您好!

因为我也在 MATLAB 论坛上发布了相同的查询、但没有回复、我在这里询问此查询。

我正在使用基于硬件中断的 ADC、在 Simulink 中使用 TMS320F28069M Launchpad。 在我获取硬件输入后、只有 LED 亮起。

但是、现在我正确执行代码、并且不在 硬件上为 ADC 提供任何外部输入、我的 LED 将关闭!!!

请告诉我该计划中缺少的内容。

谢谢  

此致、

Ashwinee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwinee、

    使用 Simulink 进行开发时、MATLAB 论坛是提问的正确场所。

    我怀疑您没有收到回复、因为您的问题描述中提供的可操作信息太少。 我建议您使用其他详细信息更新您的 MATLAB 论坛帖子、例如:

    • 您参考的是哪种 LED? 电路板上有多个。
    • 您对 LED 的预期行为是什么?
    • 解释您为什么认为 LED 的行为应符合您的预期。
    • 观察到的 LED 行为与您的预期有何不同?
    • 根据您对该计划的了解、您是否有任何假设可以解释观察到的行为?
    • 您已采取哪些调试步骤来识别潜在问题?
    • 调试步骤的结果是什么?

    Tommy