This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CLA 看门狗

Guru**** 2478325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/771973/tms320f28377s-cla-watchdog

器件型号:TMS320F28377S

我遇到了以下问题:CLA 有时会停止工作、从而导致一个大短路。 这很糟糕。

所有任务都突然停止工作。  是否检测到 CLA 在 DE 主控制器中停止、因此我可以禁用输出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 CLA 被卡住、MIRUN 位有可能被置位并且永远不清零。 您可以轮询 MIRUN 位。

    此外、如果 CLA 未运行、MIRUN 位可能为0、永远不会被置位。 因此、您可以再次检查 MIRUN 位。

    我不确定您的问题是什么、因此其他问题可能适合您。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal、
    感谢您的回复。 现在、CLA 是如何在任务之间实现的、还是 CLA 停止工作。 (如果 MIOVF!= 0解决了我的问题)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个好问题、但取决于您的系统。

    在某些时候、CLA 可能会停止运行、除非您不断获得触发器并且任务执行时间很长。 因此、如果 MIRUN 从未被清零、您可以设置一个超时值、在这种情况下、在定时器过期后、您可以合理地假定 CLA 执行存在一些损坏。

    我们还提供 CLA STL、该 STL 专为符合 ISO 26262和 IEC 61508标准而设计。 您可以使用 CLA STL 等诊断测量。
    www.ti.com/.../spraci3.pdf
    www.ti.com/.../C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

    但是、您应该首先对其进行调试、以确定问题的确切原因。

    希望这对您有所帮助、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CLA 是一个奇特的中断控制器、因此它基于事件继承。 因此、当 CLA 被停止时、事件之间总是有变化的切换。 甚至在很短的时间内也是如此。 因此、为了验证 CLA 是否正在运行、您必须以2倍的运行频率(奈奎斯特)进行采样。 我在 CLA 中的 fasted 环路为250kHz。 因此、如果 CLA 仍在运行、我必须在主控制器至少500kHz 采样。 这是用于检查 CLA 是否仍然正常工作的大量资源。 以及为何首先使用 CLA。

    我有2个问题:

     -验证 CLA 是否正常工作,因为错误会导致电源短路。

     - 为什么会首先发生?  控制器快速验证、为什么我会跑偏?

     我 注意到一些编译器优化问题。 因此、我必须在汇编语言中编写器件才能进行优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更具体地描述您要实现的目标。

    您提供的信息是一般信息。 有了更具体的问题、我们可以尝试帮助您并帮助您理解。

    如果您可以缩小问题的范围、我们可能会提供帮助。

    SAL