请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好!
我们在高电压 TI 套件上的实验12b 中遇到了问题。 我们已使用实验2a 和 b 验证了电机参数。
问题是、我们使用实验12b 打开电机时、来自直流电源的输入电压从48VDC 降至接近6V。 但是、电机开始以高达80rpm 的转速运转、而不会产生噪声。
一旦我们禁用了强制角,输入电压不会下降,但电机开始产生如此多的噪声,并且不会平稳旋转。 有什么想法吗?