请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
我在浏览 C2000诊断库、以检查引导 ROM 和闪存测试过程。 我需要对下面提到的一些检查作出一些澄清。 请检查是否相同。
1.在 sta_tests.c 文件中,我看到了 sta_Brom_CRC 的起始地址、结束地址和黄金 CRC 值
- 在本例中、什么是黄金 CRC、这是引导 ROM 的固定值? 如果起始地址和结束地址发生变化、黄金 CRC 值是否也会发生变化? 是否有任何文档提供详细信息?
- 如何检查安全 ROM? 如何使用它?
如何检查 CPU1.CLA1数据 ROM 以进行诊断
3. 在 STA_FLASH_CRC 案例的 sta_tests.c 文件中,我看到了起始地址、结束地址和黄金 CRC 值
- 指定的测试地址范围适用于 OTP 区域、并提供固定的黄金 CRC。 我能否使用相同的黄金 CRC 值检查整个闪存。 如果范围不同、黄金 CRC 是否会保持不变。 是否有任何文档提供详细信息?
是否有可用于引导寄存器的头文件?
谢谢你