This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050EVM:接头的尺寸是多少?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050EVM, ISO1042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/770689/iso1050evm-what-are-the-size-of-the-headers

器件型号:ISO1050EVM
主题中讨论的其他器件: ISO1042

我希望能够 研究插入跳线的器件、但用户手册没有提到跳线的尺寸、也没有推荐与跳线连接的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    感谢您在 E2E 论坛上提出问题。 很抱歉、您找不到您要查找的信息。 在我们的所有新 EVM 上、我们在用户指南中列出了 BOM、但这是一个较旧的 EVM、因此未列出 BOM。 器件旁边的 ISO1050EVM 接头是典型的0.1"间隔接头(JMP1、JMP2、JMP3、JMP4)。 在电路板外部、有 SMA 接头(J2、J3、J4)。 对于电源、电路板顶部有香蕉插孔。

    如果您要为新设计评估器件、我建议您考虑我们的最新隔离式 CAN 收发器- ISO1042。 ISO1042是一款升级器件、具有更高的隔离等级、5Mbps 的 CAN FD 速度、更高的总线故障保护电压、更佳的 EMC 性能和更小的封装选项。 ISO1042 EVM 可在 ISO1042产品文件夹的工具与软件选项卡上找到。  

    ISO1042具有可连接的0.1英寸接头、您可以将示波器探头夹到测试点。  

    此致、  

    Dan