主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的团队:
我使用的是 TMS320F2837S 控制器100引脚封装。 我总共有14个模拟输入、每个 ADC 内核(A 和 B)有7个。 在这方面、对于一个模拟通道、我需要更多的采集窗口。 对于其余通道、我使用了140nS 的采集窗口、对于 ADC A 内核中的一个通道、我使用了900nS 的采集窗口。 因此、无法实现同步操作。 我已经测试了140nS 的水化是足够的、对于剩余的通道也可以正常工作。 在数据表中、提到不支持375S 100引脚12位 ADC 的 ENOB 值。
1、为什么仅限100引脚版本?
2.如果我在375S 控制器的100引脚封装中执行异步操作、会发生什么情况?
3.如果2个 ADC 内核之间的转换略有差异(<1us),会发生什么情况?