This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:InstaSPIN 项目和实验用户手册#39;s 指南:Lab10e

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791587/tms320f28069f-instaspin-projects-and-labs-user-s-guide-lab10e

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我对 InstaSPIN 项目和实验室用户指南有一些疑问。

我现在 正在阅读 Lab10e 、希望  将飞行启动功能应用 于 ACI 电机。

然而、遗憾的是  、在 Lab10e 的最后一部分、我发现 Lab10e onlt 与 PM 电机配合工作的说法。

 这种说法是否意味着飞跨启动功能 仅适用于 PM 电机?

 飞跨启动功能是否 无法应用于 ACI 电机?

感谢您的指导。

此致、

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、lab10e 中的飞跨启动功能仅适用于 PMSM 电机。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    感谢您的评论。

    请告诉我、为什么 lab10e 中的飞跨启动功能 不 能应用于 ACI 电机?

    将 lab10e 中的飞跨启动功能 应用于 ACI 电机时有哪些问题?

    我想知道 ACI 电机 是否通常不具有飞跨启动功能。

    感谢您的指导。

    此致、

    G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、这可以用于 ACIM、但我们还没有测试。
    2、ACIM 可以快速启动功能、但如果要实现 InstaSPIN、需要为其添加一个小磁电流(ID)。