This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054:JTAG 下载程序

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790583/tms320f28054-jtag-downloading-program

器件型号:TMS320F28054

您好!

我的一位客户在使用 JTAG 接口下载程序时遇到了这个问题。 五个芯片中的三个 下载失败。

断电后,他们多次尝试, 但仍然失败。

我的意思是这个芯片是否有任何特殊的请求? 或者、您能否提供一些建议?

非常感谢!

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果在多个器件上进行编程、我将研究发生故障的 IC 的硬件。 确保正确填充它们。 检查电源、监控 XRSn、检查引导模式选择 GPIO。

    另请参阅 JTAG 连接调试指南。 http://www.ti.com/lit/spracf0

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    客户是否仍面临此问题?

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于没有响应、我将关闭此线程。

    此致、
    标记