This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:寄存器和存储器地址列表(用于存储器复制块)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168314/tms320f28379d-list-of-registers-and-memory-addresses-to-be-used-for-memory-copy-block

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、对于我尝试在 另一个线程中解决的问题、其中一个解决方案可以是读取 ePWM TBCTR 值、将该值发送到 TBPHS、然后更新 PHSDIR。

我正在寻找可能的解决方案在此主题中、接受的回复建议 使用 Simulink 存储器副本 块。 我的想法是触发读取序列(从源):

EPwm1Regs.TBCTR //读取该值

然后更新(到目标):

EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSDIR //更改方向

EPwm1Regs.TBPHS.Halt.TBPHS //使用 TBCTR + 1.

用于 ePWM1等。。

在块帮助中、地址输入需要十进制地址或地址作为十六进制字符向量。

如何知道 EPwm1Regs.TBPHS.half-TBPHS 的地址? 是否有可用的寄存器和存储器地址列表?

此致。