This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:是否将 GPIO71/84 (引导模式)用作正常 GPIO?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/805614/tms320f28377s-use-gpio71-84-bootmode-as-normal-gpio

器件型号:TMS320F28377S

你好

我使用的是 F28377、就像在控制卡中一样、但删除了 DIP SW1 (选择引导模式)。 那么、这些引脚只被上拉(默认情况下为 Get Mode - Flash)。

现在、我还想将这些引脚用作正常的 GPIO 吗? (例如 FRAM 或其他输入/输出逻辑信号的 CS)

如果我在启动时保持引脚上拉、然后 在代码启动时将 GPIO 作为输入或输出、那么唯一需要注意 的是在启动阶段具有1逻辑电平吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以在引导后将 GPIO 用作正常的 GPIO 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以在应用中将 BOOTPINS 用作功能引脚、但需要检查上拉引脚是否会影响您在该引脚上使用的任何特定功能的功能。

    此致、

    Vivek Singh