This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:与其他 DSP 的同步时钟

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/801302/tms320f28377s-synchrony-clock-with-other-dsp

器件型号:TMS320F28377S

我有三个数字信号处理器(TMS320F28377)分别控制三个直流/交流逆变器

现在、我想同步它们的相位。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们允许您创建一个主器件、  

    然后将 GPIO 上的 SYNC 路由到其他器件、并将其用作 SYNC IN、  

    请参阅

    表8-7. GPIO 复用引脚

    EXTSYNCOUT
    (O)

    请参阅

    图9-1. 输入 X-BAR

    ePWM 的 syncin 信号

    请参阅

    图15-7. 时基计数器同步方案

    PWM 的链接

    http://www.ti.com/lit/ug/spruhm8h/spruhm8h.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢你们:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 sPWM (正弦脉宽调制);但我不知道如何同步三个 DSP 所需的三个波形(纯正弦逆变器)。 现在、我在 IQmath_LIB 中通过正弦函数生成所需的波形