This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何在 TMS320F28379D 的两个内核之间访问和共享公共变量?

Guru**** 2618045 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/798234/ccs-tms320f28379d-how-to-access-and-share-the-common-variables-between-the-two-cores-of-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 TMS320F28379D 的两个内核上有两个程序(每个内核一个程序)。 我需要访问这两个内核之间的通用变量、因此需要在两个内核之间进行数据通信。 GSRAM 是否是适用于此场景的概念? 如果是、请帮助我找到与此相关的示例程序。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用 DATA_SECTION pragma 将 globabl 变量分配给 GSRAM。
    您可以在 driverlib 双核示例中找到示例代码、例如示例 dma_ex1_shared_periph、ram_ex1_management 等 这些示例更能说明您所要求的内容。 但您可以将其作为内核之间如何使用共享变量的参考。

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Veena、

    谢谢你。 我在 RAM_MANAGEMENT 中找到了该程序。

    我正面临上述错误。 可以帮帮我吗?

    谢谢你

    此致、

    信德湖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信德湖、您好!

    这些符号通常应来自链接器命令文件。 您可以引用同一文件夹中提供的链接器命令文件、在该文件夹中可以找到该示例(ram_ex1_isr_cpu1.cmd)

    此致、
    Veena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    谢谢你。 该解决方案对我帮助很大。

    此致、

    信德湖