This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2452720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/798519/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

从卡 F28069M USB 端口进行连接没有问题,我在卡上看到另一个端口,我从未能够连接到它,而且我从未能够使用套件主板中内置的 USB 连接到 HV 套件  

每次显示 VCP 有问题时、我都尝试在设备管理器中重新安装 USB 驱动程序、它都会再次出现同样的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28069M controlCARD 右侧的微型 USB 端口用于器件上的主机 USB 端口、而不是用于 JTAG 调试连接。 左侧的迷你 USB 端口用于 XDS100v2连接以进行调试。

    建议使用 controlCARD 上的 USB 端口进行调试、因为它提供隔离以及辅助串行通道。

    如果您希望在基板上使用调试连接、请参阅 controlCARD 的信息表以了解更多信息。 下面是一个讨论 JTAG 和 UART 连接选择的部分。

    SW3:TRST/ISO SCI 通信信号使能
    位置1 -
    ON -来自 ISO JTAG 电路(USB 连接器 J1)的 TRST 信号将连接到 F2806x。 当使用 JTAG 来调试器件并连接到 Code Composer Studio 时、此配置是必需的。
    OFF -来自 ISO JTAG 电路的 TRST 信号将不会连接到 F2806x。 当应用程序在加电时从闪存运行而没有调试功能时、此配置是必需的。
    位置2-
    On (开)-默认选项。 处于“ON”位置的 SW3在 MCU 和 USB 连接器 J1之间启用 UART COM 链路。 这是通过 FT2232的 USB 转串行端口桥接器和 F28069 MCU 的 GPIO28来实现的。
    OFF -禁用 MCU 和 USB 连接器 J1之间的串行链路。 这使得 GPIO28能够被插入 controlCARD 的基板所需使用。