This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMDSHVMTRPFCKIT:连续错误..

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/837797/compiler-tmdshvmtrpfckit-continuous-error

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我上次问过类似的问题、但我无法解决。

我使用了 F2806x ISO controlCARD..

首先,我要谈谈我现在的情况。

e2e.ti.com/.../KakaoTalk_5F00_Video_5F00_20190910_5F00_1538_5F00_10_5F00_938.mp4

e2e.ti.com/.../KakaoTalk_5F00_Video_5F00_20190910_5F00_1537_5F00_49_5F00_835.mp4

即使您不断尝试、由于错误、它也无法正常工作。

自我购买此产品以来、我一直在挣扎2个月。

问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用 CCS 连接套件? 当您在目标配置文件中单击"Test Connection"时、CCS 会报告什么错误?

    正如您提到的帖子所回复的、您应该在 controlCARD 上使用隔离 USB JTAG、而不是像您发布的图那样在高压套件上使用隔离 USB JTAG、并且请确保 controlCARD 和高压套件上的开关也是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

    [结束:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]

    我在连接 CCS 时检查了此消息。 问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会看到下面两个链接、这两个链接应该可以帮助您了解如何连接 XDS100仿真器。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100#Troubleshooting