This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:使用 Uniflash 为双核器件生成独立命令行包时、有时会缺少映像

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/841854/uniflash-image-is-sometimes-missing-when-using-uniflash-to-generate-standalone-command-line-package-for-a-dual-core-device

器件型号:UNIFLASH

我们使用 Uniflash 对 F28M36器件进行编程。

有时、在生成独立命令行编程包时、从机(C28)内核的映像不会添加到 zip 文件中。

我们已通过手动添加 USER_FILEes\Images 文件夹和相关的.out 文件来解决此问题。

此外、加载二进制文件时、用户输入的起始地址将被忽略、写入编程批处理文件的值始终为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的 Uniflash 版本为4.6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    如另一篇文章中所述、我将其分配给了 UniFlash 封装专家以帮助您。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会介意尝试 Uniflash 5.1并查看您是否仍然面临相同的问题? 我搜索了修复了类似错误的方法、找不到任何相关的东西。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    Andy 正在使用 UniFlashV4.6、因为他们运行的是32位 Windows。

    UniFlashV5.x 不能在 Win32上运行。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我们对 CLI 软件包生成器算法进行了改进、您指出的两个问题都在最新版本的 UniFlash (5.1)中得到了解决。

    遗憾的是、如果您使用的是 Windows 32位计算机、则最多只能使用 UniFlash 4.6、生成后需要手动更新软件包。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ricky。

    我修复了生成的软件包并为自己保存了模板版本。

    此致、

    Andy