This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:McBSP TDM 接口支持问题

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835643/tms320f28377s-mcbsp-tdm-interface-support-question

器件型号:TMS320F28377S

您好 Champ、

客户希望 使用 AK7735A 的器件是 TDM 主器件、 F28377S 和 AD2428是从器件。

 AD2428和 AK7735 TDM 设置参数如下所示、

您能不能建议 F28377S McDsp 接口是否能满足 客户要求?

 

A2B (AD2428)

LRCLK 类型

50/50

LRCLK 极性

正极

BCLK 极性

字长

16位

MSB 位置

左对齐

TDM 模式

8通道、32位/通道

采样率

48kHz

AKM7735A

LRCLK 类型

50/50

LRCLK 极性

正极

BCLK 极性

字长

16位

MSB 位置

左对齐

TDM 模式

8通道、32位/通道

采样率

48kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 F28377S McBSP 可以配置为满足该标准、是的。

    惠特尼