请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
大家好!
我正在尝试对 PV 电网连接系统的三相逆变器进行电流控制。 我正在使用太阳能库中的 SPLL SRF 和我自己的 SPLL、结果类似、但当我尝试使用 ABC 标称电流进行从 DE ABC 到 DQ0的变换时、电流不恒定、ID 和 IQ 会像正弦波那样变化。 我n´t 不知道为什么我无法获得正确的 DQ 值。 但是、ABC 电压的 ABC 至 DQ0转换是正确的!
希望您的回复最热情! 谢谢!
PS:对不起我的英语。 如果想法不明确、请告诉我。