This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否有其他(更快)处理器可与 FSI 连接

Guru**** 2629085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/815552/tms320f28388d-are-there-other-faster-prozessors-to-connect-to-with-fsi

器件型号:TMS320F28388D

是否有其他 Sitaras 或 C6000处理器可通过 FSI 接口连接?

您能否使用 Sitaras 或 C6000s 的其他接口连接 FSI 接口?

是否有计划将 FSI 接口实现到某些处理器(如 Sitara 或 C6000)?

新处理器是否有时间表?

真诚地说

Jan Hummel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 F28388D 和 F28004x、目前没有其他处理器具有此外设。 但我相信处理器组(Sitara)正在努力提供 FSI 支持。  

    添加  以响应处理器团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有新 Sitara 处理器可用的时间表 以及 处理器的简要说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道时间轴吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出有关计划的问题。

    我们不在网络中讨论线路图器件、而是私下讨论。 我将直接与支持此帐户的 FAE 讨论此主题。