This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:UniFlash 编程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/814386/f28m36p63c2-uniflash-programming

器件型号:F28M36P63C2
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我已成功从 C28内核复制闪存、对其进行了修改并重新安装以测试我的代码。 我无法使用 M3内核执行此操作。 我可以复制并重新安装它、但任何修改的版本都不会安装。 UniFlash 成功完成、但随后验证失败。 当我检查内存时、它是空白的。 是否有其他一些验证没有提示地失败?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞吉斯

    我们需要更多详细信息来帮助您。

    1.您是否说独立验证操作失败?

    2.您从 UniFlash 中得到了什么错误? 是否可以在此处粘贴错误(请在 GUI 中启用详细模式)?  

    3.您使用的是哪个版本的 UniFlash?

    4.在执行验证操作之前,设备是否已解锁? 如果没有、请先解锁。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用版本5.0.0的 Uniflash for Linux。  

    安装我的二进制文件时没有错误、但验证失败。

    [6/25/2019、3:11:42 PM] [成功]程序加载已成功完成。
    [6/25/2019、3:13:57 PM] [Info] Cortex_M3_0:GEL 输出:修订版 E/Rev F (器件版本)上的闪存编程需要 TI C2000器件支持包 v4.1.4.3或更高版本。 确保检查并安装更新!
    [6/25/2019、3:13:57 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用看门狗计时器
    [6/25/2019、3:13:57 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用 UART
    [6/25/2019、3:14:00 PM] [错误] Cortex_M3_0:文件加载器:验证失败:地址0x00208000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞吉斯

    1) 1)当您在存储器视图中查看故障地址时、是否看到预期值?  请检查。 如果该值不符合预期、则我们知道 UniFlash 为什么会给出错误。   

    2) 2)您能否检查 UniFlash GUI 中是否禁用了"在程序加载/闪存操作后运行目标"选项(选择和加载映像)?  如果未禁用(默认应禁用)、请禁用并尝试验证。  这可确保在尝试执行验证操作时器件不会开始执行。

    您没有确认是否在闪存中编辑了任何 DCSM 设置。  您可以检查并确认吗?  如果闪存已锁定、除非器件已解锁、否则 UniFlash 将无法验证。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    1) 1)当您在存储器视图中查看故障地址时、是否看到预期值?  请检查。 如果该值不符合预期、则我们知道 UniFlash 为什么会给出错误。   

    我希望数据所在的地址为空

    2) 2)您能否检查 UniFlash GUI 中是否禁用了"在程序加载/闪存操作后运行目标"选项(选择和加载映像)?  如果未禁用(默认应禁用)、请禁用并尝试验证。  这可确保在尝试执行验证操作时器件不会开始执行。

    它已禁用

    您没有确认是否在闪存中编辑了任何 DCSM 设置。  您可以检查并确认吗?  如果闪存已锁定、 除非 器件已解锁、否则 UniFlash 将无法验证。

    闪存未锁定。

     

    我能够安装并验证我的"基线"二进制文件、但当我将一个字节从0xE5更改为0x66时、它不会验证。

    我希望这是有道理的。 该方法在 C28内核和我测试过的 piccolo 微控制器上工作正常。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞吉斯

    为了澄清这一点、您要将二进制文件(.bin)加载到 M3内核? (与十六进制或.out 文件相对)

    如果您加载基准二进制文件、您可以正确加载它、但是如果您将基准文件中的一个字节从0xE5更改为0x66、它会停止正确加载、而是在加载后闪存为空?

    如果要加载二进制文件、请确保在单击"Load Image"按钮和单击"Verify Image"按钮时的起始地址相同。 这可确保您正在加载并验证相同的位置。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助...

    为了澄清这一点、您要将二进制文件(.bin)加载到 M3内核? (与十六进制或.out 文件相对)

    正确。

    如果您加载基准二进制文件、您可以正确加载它、但是如果您将基准文件中的一个字节从0xE5更改为0x66、它会停止正确加载、而是在加载后闪存为空?

    正确。 UniFlash 表明已正确加载、没有错误、但在内存浏览器中的检查显示为空白、并且验证失败。

     

    如果要加载二进制文件、请确保在单击"Load Image"按钮和单击"Verify Image"按钮时的起始地址相同。 这可确保您正在加载并验证相同的位置。

    我使用与创建基线时相同的起始地址。  因此、我将文件名命名为起始地址。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除 UniFlash 外、是否还有其他替代或处理闪存内容的选项? 这种方法对于 C28器件很适用、但遗憾的是、它不适用于 M3。 我正在尝试完成单元测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞吉斯

    您是否在 UniFlash 的设置和实用程序中启用了"编程后验证闪存"?  请检查并告知我。  启用此功能后、即使加载映像、验证操作也应失败。  否则、这意味着闪存工具不会对该位置进行编程。

    为了帮助进一步调试、您能否生成并向我们发送调试服务器日志?

    您可以  通过以下方式在 UniFlash 中执行此操作:

    1) 1)配置设备

    2) 2)转到"设置"菜单(右上角)

    3) 3)转到"Debug Server Logging"部分、然后单击"Enable (启用)(记下生成日志的位置)  

    4) 4)立即加载程序。 它应该会如您所注意的那样通过(请保持 启用"程序后验证闪存")

    5) 5)进行验证、它应该会如您所注意到的那样失败。

    6) 6)获得错误对话框后、禁用日志记录并浏览到日志的位置

    附加生成的日志、我们可以进行分析、以了解工具为什么不对该位置进行编程。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件为80MB、我必须将其分为较小的文件以附加它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ModifiedBaseline.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ModifiedBaseline2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ModifiedBaseline3.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ModifiedBaseline4.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ModifiedBaseline5.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞吉斯

    感谢您生成日志。

    您能为我运行以下实验吗?

    1.下载随附的 test.bin。

    2.在 UniFlash 控制台中打开"Verbose"。

    3.将 test.bin 加载到地址0x208000

    4.转到"Memory"视图并浏览到地址0x208000

    5. 0x208000的值是否为“78563412”?

    6.还提供您获得的控制台输出。

    7.如果存储器视图中的值正确、请重复相同的测试、但使用之前加载的二进制文件。

    如果您需要对任何步骤进行说明、请告诉我。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../test.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.将 test.bin 加载到地址0x208000

    完成

    4.转到"Memory"视图并浏览到地址0x208000

    5. 0x208000的值是否为“78563412”?

    否-全部为零???

    6.还提供您获得的控制台输出。

    请参见下面的

    我还进行了第二次运行、只需加载并验证...

    2019年6月27 日、2:06:44 PM][Info] Cortex_M3_0:GEL 输出:修订版 E/Rev F (器件版本)上的闪存编程需要 TI C2000器件支持包 v4.1.4.3或更高版本。 确保检查并安装更新!
    [6/27/2019、2:06:44 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用看门狗计时器
    [6/27/2019、2:06:44 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用 UART
    [6/27/2019、2:06:46 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00000004的地址0x00208000
    [6/27/2019、2:06:52 PM] [INFO_Cortex_M3_0:PLL 配置状态= 1. PLL 配置成功。
    [6/27/2019、2:06:53 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 N
    [6/27/2019、2:06:54 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 M
    [6/27/2019、2:06:55 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 L
    [6/27/2019、2:06:55 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 K
    [6/27/2019、2:06:56 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 J
    [6/27/2019、2:06:57 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 I
    [6/27/2019、2:06:58 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 H
    [6/27/2019、2:06:59 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 G
    [6/27/2019、2:06:59 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 F
    [6/27/2019、2:07:00 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 E
    [6/27/2019、2:07:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 D
    [6/27/2019、2:07:02 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 C
    [6/27/2019、2:07:02 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 B
    [6/27/2019、2:07:03 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 A
    [6/27/2019、2:07:04 PM] [INFO_Cortex_M3_0:数据已在当前数据块末尾进行缓冲、用于64位对齐的写入。
    [6/27/2019、2:07:04 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入缓冲数据@长度为0x00000008的地址0x00208000
    [6/27/2019、2:07:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x00000008的闪存@地址0x00208000
    [6/27/2019、2:07:09 PM] [成功]程序加载已成功完成。
    [6/27/2019、2:07:35 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:修订版 E/Rev F (器件版本)上的闪存编程需要 TI C2000器件支持包 v4.1.4.3或更高版本。 确保检查并安装更新!
    [6/27/2019、2:07:35 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用看门狗计时器
    [6/27/2019、2:07:35 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用 UART
    [6/27/2019、2:07:41 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:修订版 E/Rev F (器件版本)上的闪存编程需要 TI C2000器件支持包 v4.1.4.3或更高版本。 确保检查并安装更新!
    第二次运行、只需加载并验证...
    [6/27/2019、2:15:45 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用看门狗计时器
    [6/27/2019、2:15:45 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用 UART
    [6/27/2019、2:15:47 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00000004的地址0x00208000
    [6/27/2019、2:15:53 PM] [INFO_Cortex_M3_0:PLL 配置状态= 1. PLL 配置成功。
    [6/27/2019、2:15:54 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 N
    [6/27/2019、2:15:55 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 M
    [6/27/2019、2:15:56 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 L
    [6/27/2019、2:15:56 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 K
    [6/27/2019、2:15:57 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 J
    [6/27/2019、2:15:58 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 I
    [6/27/2019、2:15:59 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 H
    [6/27/2019、2:16:00 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 G
    [6/27/2019、2:16:00 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 F
    [6/27/2019、2:16:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 E
    [6/27/2019、2:16:02 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 D
    [6/27/2019、2:16:03 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 C
    [6/27/2019、2:16:03 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 B
    [6/27/2019、2:16:04 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 A
    [6/27/2019、2:16:05 PM] [INFO_Cortex_M3_0:数据已在当前数据块末尾进行缓冲、用于64位对齐的写入。
    [6/27/2019、2:16:05 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入缓冲数据@长度为0x00000008的地址0x00208000
    [6/27/2019、2:16:07 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x00000008的地址0x00208000
    [6/27/2019、2:16:11 PM] [成功]程序加载已成功完成。
    [6/27/2019、2:18:18PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:修订版 E/Rev F (器件版本)上的闪存编程需要 TI C2000器件支持包 v4.1.4.3或更高版本。 确保检查并安装更新!
    [6/27/2019、2:18:18PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用看门狗计时器
    [6/27/2019、2:18:18PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用 UART
    [6/27/2019、2:18:18PM] [错误] Cortex_M3_0:文件加载程序:验证失败:地址0x00208000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞吉斯

    感谢您试用该实验。

    (1)您能否发送表1-30中给出的闪存地址的快照。 M3 Zone1 -闪存和 表1-31中的保留位置。 M3 Zone2 -  TRM 闪存中的保留位置(http://www.ti.com/lit/ug/spruhe8d/spruhe8d.pdf)?)

    全为0表示设备可能已锁定- Hence 请求发送上述快照。 这些位置与 TRM 中的安全配置有关。

    (2)此外、在地址 0x00208000发送快照。

    (3)请在 Settings & Utilities -> Cortex_M3_0 -> Download Settings 中启用"在将数据加载到闪存存储器之前执行空白检查"。

       启用此选项后、加载并查看空白检查是否失败。 请告诉我们。

    谢谢、此致、
    Vamsi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在可以奇怪地加载和验证 test.bin。 我在启用和禁用空白检查的情况下完成了此操作、并且这两个检查都可以在0x208000处使用预期数据正常工作。  

    我现在再次尝试使用基准文件。 完成后、我将验证密码是否未设置、并报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞吉斯

    很高兴听到这个消息。 请随时向我们提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的测试日志如下。  

    1. 已加载基线并已成功验证。  
    2. 根据修改后的文件验证了我加载的基线、在修改后的预期地址失败=成功。
    3. 已成功加载修改后的基线。
    4. 验证在第一个地址失败。
    [6/27/2019、3:52:08 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00208000
    [6/27/2019、3:52:12 PM] [INFO_Cortex_M3_0:PLL 配置状态= 1。 PLL 配置成功。
    [6/27/2019、3:52:12 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 M
    [6/27/2019、3:52:13 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 L
    [6/27/2019、3:52:14 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 K
    [6/27/2019、3:52:15 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 J
    [6/27/2019、3:52:15 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 I
    [6/27/2019、3:52:16 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 H
    [6/27/2019、3:52:17 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 G
    [6/27/2019、3:52:17 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 F
    [6/27/2019、3:52:18 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 E
    [6/27/2019、3:52:19 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 D
    [6/27/2019、3:52:20 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 C
    [6/27/2019、3:52:20 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 B
    [6/27/2019、3:52:21 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 A
    [6/27/2019、3:52:22 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在地址0x00208000处执行空白检查、长度为0x00007FF0
    [6/27/2019、3:52:26 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x00002800的闪存@地址0x00208000
    [6/27/2019、3:52:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0020A800
    [6/27/2019、3:52:31 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x00002800的闪存@地址0x0020D000
    [6/27/2019、3:52:33 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x0020F800
    [6/27/2019、3:52:33 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0020fff0
    [6/27/2019、3:52:33 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0020FFF0处执行空白检查
    [6/27/2019、3:52:37 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x00002800的闪存@地址0x0020FFF0
    [6/27/2019、3:52:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002127F0
    [6/27/2019、3:52:42 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00214FF0
    [6/27/2019、3:52:44 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002177F0
    [6/27/2019、3:52:44 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00217fe0
    [6/27/2019、3:52:44 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00217FE0处执行空白检查
    [6/27/2019、3:52:48 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00217FE0
    [6/27/2019、3:52:50 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0021A7E0
    [6/27/2019、3:52:53 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0021CFE0
    [6/27/2019、3:52:55 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x0021F7E0
    [6/27/2019、3:52:55 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0021ffd0
    [6/27/2019、3:52:55 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0021FFD0处执行空白检查
    [6/27/2019、3:52:58 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0021FFD0
    [6/27/2019、3:53:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002227D0
    [6/27/2019、3:53:04 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00224FD0
    [6/27/2019、3:53:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x00227D0
    [6/27/2019、3:53:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00227fc0
    [6/27/2019、3:53:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00227FC0处执行空白检查
    [6/27/2019、3:53:09 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00227FC0
    [6/27/2019、3:53:12 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0022A7C0
    [6/27/2019、3:53:14 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0022CFC0
    [6/27/2019、3:53:16 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x0022F7C0
    [6/27/2019、3:53:17 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0022ffb0
    [6/27/2019、3:53:17 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0022FFB0处执行空白检查
    [6/27/2019、3:53:20 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0022FFB0
    [6/27/2019、3:53:23 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002327B0
    [6/27/2019、3:53:25 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00234FB0
    [6/27/2019、3:53:27 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x000007F0的地址0x002377B0
    [6/27/2019、3:53:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00237fa0
    [6/27/2019、3:53:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00237FA0处执行空白检查
    [6/27/2019、3:53:31 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00237FA0
    [6/27/2019、3:53:34 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0023A7A0
    [6/27/2019、3:53:36 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0023CFA0
    [6/27/2019、3:53:38 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x0023F7A0
    [6/27/2019、3:53:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0023ff90
    [6/27/2019、3:53:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0023FF90处执行空白检查
    [6/27/2019、3:53:42 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0023FF90
    [6/27/2019、3:53:44 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00242790
    [6/27/2019、3:53:47 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00244F90
    [6/27/2019、3:53:49 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x00247790
    [6/27/2019、3:53:49 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00247f80
    [6/27/2019、3:53:49 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00247F80处执行空白检查
    [6/27/2019、3:53:53 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00247F80
    [6/27/2019、3:53:55 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x00002800的地址0x0024A780
    [6/27/2019、3:53:58 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0024CF80
    [6/27/2019、3:54:00 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x0024F780
    [6/27/2019、3:54:00 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0024ff70
    [6/27/2019、3:54:00 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0024FF70处执行空白检查
    [6/27/2019、3:54:03 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0024FF70
    [6/27/2019、3:54:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00252770
    [6/27/2019、3:54:09 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00254F70
    [6/27/2019、3:54:11 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x00257770
    [6/27/2019、3:54:11 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00257f60
    [6/27/2019、3:54:11 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00257F60处执行空白检查
    [6/27/2019、3:54:14 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00257F60
    [6/27/2019、3:54:17 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0025A760
    [6/27/2019、3:54:20 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0025CF60
    [6/27/2019、3:54:22 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x0025F760
    [6/27/2019、3:54:22 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0025ff50
    [6/27/2019、3:54:22 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0025FF50处执行空白检查
    [6/27/2019、3:54:25 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0025FF50
    [6/27/2019、3:54:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00262750
    [6/27/2019、3:54:31 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00264F50
    [6/27/2019、3:54:32 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x00267750
    [6/27/2019、3:54:33 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00267f40
    [6/27/2019、3:54:33 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在地址0x00267F40的长度0x00007FF0处执行空白检查
    [6/27/2019、3:54:36 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00267F40
    [6/27/2019、3:54:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x00002800的地址0x0026A740
    [6/27/2019、3:54:41 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0026CF40
    [6/27/2019、3:54:43 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x0026F740
    [6/27/2019、3:54:44PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0026ff30
    [6/27/2019、3:54:44 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在地址0x0026FF30处执行空白检查、长度为0x00007FF0
    [6/27/2019、3:54:47 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0026FF30
    [6/27/2019、3:54:50 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002730
    [6/27/2019、3:54:52 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00274F30
    [6/27/2019、3:54:54PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x00277730
    [6/27/2019、3:54:55 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00277f20
    [6/27/2019、3:54:55 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00277F20处执行空白检查
    [6/27/2019、3:54:58 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00277F20
    [6/27/2019、3:55:00 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0027A720
    [6/27/2019、3:55:03 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0027CF20
    [6/27/2019、3:55:05 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x0027F720
    [6/27/2019、3:55:05 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0027ff10
    [6/27/2019、3:55:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0027FF10处执行空白检查
    [6/27/2019、3:55:09 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0027FF10
    [6/27/2019、3:55:11 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00282710
    [6/27/2019、3:55:14 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00284F10
    [6/27/2019、3:55:16 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x00287710
    [6/27/2019、3:55:16 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00287f00
    [6/27/2019、3:55:16 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00287F00处执行空白检查
    [6/27/2019、3:55:19 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00287F00
    [6/27/2019、3:55:22 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x00002800的闪存@地址0x0028A700
    [6/27/2019、3:55:25 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0028CF00
    [6/27/2019、3:55:27 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x0028F700
    [6/27/2019、3:55:27 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0028fef0
    [6/27/2019、3:55:27 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0028FEF0处执行空白检查
    [6/27/2019、3:55:30 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0028FEF0
    [6/27/2019、3:55:33 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x00002800的地址0x002926F0
    [6/27/2019、3:55:36 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00294EF0
    [6/27/2019、3:55:38 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002976F0
    [6/27/2019、3:55:38 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00297e0
    [6/27/2019、3:55:38 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00297EE0处执行空白检查
    [6/27/2019、3:55:41 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00297EE0
    [6/27/2019、3:55:44 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0029A6E0
    [6/27/2019、3:55:47 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0029CEE0
    [6/27/2019、3:55:48 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x0029F6E0
    [6/27/2019、3:55:49 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0029fed0
    [6/27/2019、3:55:49 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0029FED0处执行空白检查
    [6/27/2019、3:55:52 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0029FED0
    [6/27/2019、3:55:55M] [信息] Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002A26D0
    [6/27/2019、3:55:57 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002A4ED0
    [6/27/2019、3:55:59 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002A76D0
    [6/27/2019、3:56:00 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002a7ec0
    [6/27/2019、3:56:00 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002A7EC0处执行空白检查
    [6/27/2019、3:56:03 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002A7EC0
    [6/27/2019、3:56:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002AA6C0
    [6/27/2019、3:56:08 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002ACEC0
    [6/27/2019、3:56:10 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002AF6C0
    [6/27/2019、3:56:11 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002afeb0
    [6/27/2019、3:56:11 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002AFEB0处执行空白检查
    [6/27/2019、3:56:14 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002AFEB0
    [6/27/2019、3:56:16 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002B26B0
    [6/27/2019、3:56:19 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002B4EB0
    [6/27/2019、3:56:21 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x002B76B0
    [6/27/2019、3:56:21 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002b7ea0
    [6/27/2019、3:56:22 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002B7EA0处执行空白检查
    [6/27/2019、3:56:25 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002B7EA0
    [6/27/2019、3:56:27 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002BA6A0
    [6/27/2019、3:56:30 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002BCEA0
    [6/27/2019、3:56:32 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002BF6A0
    [6/27/2019、3:56:32 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002bfe90
    [6/27/2019、3:56:32 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002BFE90处执行空白检查
    [6/27/2019、3:56:36 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002BFE90
    [6/27/2019、3:56:38 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002C2690
    [6/27/2019、3:56:41 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002C4E90
    [6/27/2019、3:56:43 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x000007F0的地址0x002C7690
    [6/27/2019、3:56:43 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002c7e80
    [6/27/2019、3:56:43 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002C7E80处执行空白检查
    [6/27/2019、3:56:46 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002C7E80
    [6/27/2019、3:56:49 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002CA680
    [6/27/2019、3:56:52 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002CCE80
    [6/27/2019、3:56:54 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002CF680
    [6/27/2019、3:56:54 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002cfe70
    [6/27/2019、3:56:54 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002CFE70处执行空白检查
    [6/27/2019、3:56:57 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002CFE70
    [6/27/2019、3:57:00 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002D2670
    [6/27/2019、3:57:03 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002D4E70
    [6/27/2019、3:57:04 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x002D7670
    [6/27/2019、3:57:05 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002d7e60
    [6/27/2019、3:57:05 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002D7E60处执行空白检查
    [6/27/2019、3:57:08 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002D7E60
    [6/27/2019、3:57:11 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002DA660
    [6/27/2019、3:57:13 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002DCE60
    [6/27/2019、3:57:15 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002DF660
    [6/27/2019、3:57:16 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002dfe50
    [6/27/2019、3:57:16 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002DFE50处执行空白检查
    [6/27/2019、3:57:19 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002DFE50
    [6/27/2019、3:57:22 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x00002800的闪存@地址0x002E2650
    [6/27/2019、3:57:24 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002E4E50
    [6/27/2019、3:57:26 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002E7650
    [6/27/2019、3:57:27PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002e7e40
    [6/27/2019、3:57:27 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002E7E40处执行空白检查
    [6/27/2019、3:57:30 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002E7E40
    [6/27/2019、3:57:32 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002EA640
    [6/27/2019、3:57:35 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002ECE40
    [6/27/2019、3:57:37 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002EF640
    [6/27/2019、3:57:38 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002efe30
    [6/27/2019、3:57:38 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002EFE30处执行空白检查
    [6/27/2019、3:57:41 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002EFE30
    [6/27/2019、3:57:43 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002F2630
    [6/27/2019、3:57:46 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002F4E30
    [6/27/2019、3:57:48 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002F7630
    [6/27/2019、3:57:48 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x000001e0的地址0x002f7e20
    [6/27/2019、3:57:48 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x000001E0的地址0x002F7E20处执行空白检查
    [6/27/2019、3:57:51 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000001E0的地址0x002F7E20
    [6/27/2019、3:57:54 PM] [成功]程序加载已成功完成。
    [6/27/2019、4:03:57 PM] [Info] Cortex_M3_0:GEL 输出:修订版 E/Rev F (器件版本)上的闪存编程需要 TI C2000器件支持包 v4.1.4.3或更高版本。 确保检查并安装更新!
    [6/27/2019、4:03:57 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用看门狗计时器
    [6/27/2019、4:03:57 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用 UART
    [6/27/2019、4:05:35 PM] [成功] Cortex_M3_0:/home/rwinn/Desktop/0x208000-M3-exported-image-Baseline.bin 的程序验证成功
    [6/27/2019、4:05:48 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:修订版 E/Rev F (器件版本)上的闪存编程需要 TI C2000器件支持包 v4.1.4.3或更高版本。 确保检查并安装更新!
    [6/27/2019、4:05:48 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用看门狗计时器
    [6/27/2019、4:05:48 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用 UART
    [6/27/2019、4:07:30 PM] [错误] Cortex_M3_0:文件加载器:验证失败:地址0x002F7FFE 上的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
    [6/27/2019、4:08:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:修订版 E/Rev F (器件版本)上的闪存编程需要 TI C2000器件支持包 v4.1.4.3或更高版本。 确保检查并安装更新!
    [6/27/2019、4:08:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用看门狗计时器
    [6/27/2019、4:08:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用 UART
    [6/27/2019、4:08:02 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00208000
    [6/27/2019、4:08:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:PLL 配置状态= 1。 PLL 配置成功。
    [6/27/2019、4:08:07 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 M
    [6/27/2019、4:08:07 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 L
    [6/27/2019、4:08:08PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 K
    [6/27/2019、4:08:09 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 J
    [6/27/2019、4:08:10 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 I
    [6/27/2019、4:08:11 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 H
    [6/27/2019、4:08:11 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 G
    [6/27/2019、4:08:12 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 F
    [6/27/2019、4:08:13 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 E
    [6/27/2019、4:08:14 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 D
    [6/27/2019、4:08:14 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 C
    [6/27/2019、4:08:15 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 B
    [6/27/2019、4:08:16 PM] [INFO_Cortex_M3_0:擦除闪存组0、扇区 A
    [6/27/2019、4:08:17 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在地址0x00208000处执行空白检查、长度为0x00007FF0
    [6/27/2019、4:08:21 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x00002800的闪存@地址0x00208000
    [6/27/2019、4:08:23 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0020A800
    [6/27/2019、4:08:26 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x00002800的闪存@地址0x0020D000
    [6/27/2019、4:08:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x0020F800
    [6/27/2019、4:08:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0020fff0
    [6/27/2019、4:08:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0020FFF0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:08:31 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x00002800的闪存@地址0x0020FFF0
    [6/27/2019、4:08:34 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002127F0
    [6/27/2019、4:08:37 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00214FF0
    [6/27/2019、4:08:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002177F0
    [6/27/2019、4:08:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00217fe0
    [6/27/2019、4:08:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00217FE0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:08:42 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00217FE0
    [6/27/2019、4:08:45 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0021A7E0
    [6/27/2019、4:08:48 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0021CFE0
    [6/27/2019、4:08:49 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x0021F7E0
    [6/27/2019、4:08:50 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0021ffd0
    [6/27/2019、4:08:50 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0021FFD0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:08:53 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0021FFD0
    [6/27/2019、4:08:56 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002227D0
    [6/27/2019、4:08:58 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00224FD0
    [6/27/2019、4:09:00 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x00227D0
    [6/27/2019、4:09:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00227fc0
    [6/27/2019、4:09:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00227FC0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:09:04 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00227FC0
    [6/27/2019、4:09:07 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0022A7C0
    [6/27/2019、4:09:09PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0022CFC0
    [6/27/2019、4:09:11 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x0022F7C0
    [6/27/2019、4:09:12 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0022ffb0
    [6/27/2019、4:09:12 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0022FFB0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:09:15 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0022FFB0
    [6/27/2019、4:09:18 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002327B0
    [6/27/2019、4:09:20 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00234FB0
    [6/27/2019、4:09:22 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x000007F0的地址0x002377B0
    [6/27/2019、4:09:23 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00237fa0
    [6/27/2019、4:09:23 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00237FA0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:09:26 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00237FA0
    [6/27/2019、4:09:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0023A7A0
    [6/27/2019、4:09:31 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0023CFA0
    [6/27/2019、4:09:33 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x0023F7A0
    [6/27/2019、4:09:34 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0023ff90
    [6/27/2019、4:09:34 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0023FF90处执行空白检查
    [6/27/2019、4:09:37 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0023FF90
    [6/27/2019、4:09:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00242790
    [6/27/2019、4:09:42 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00244F90
    [6/27/2019、4:09:44 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x000007F0的地址0x00247790
    [6/27/2019、4:09:44 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00247f80
    [6/27/2019、4:09:44 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在地址0x00247F80的长度0x00007FF0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:09:48 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00247F80
    [6/27/2019、4:09:50 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0024A780
    [6/27/2019、4:09:53 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0024CF80
    [6/27/2019、4:09:55 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x0024F780
    [6/27/2019、4:09:55 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0024ff70
    [6/27/2019、4:09:55 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0024FF70处执行空白检查
    [6/27/2019、4:09:58 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0024FF70
    [6/27/2019、4:10:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00252770
    [6/27/2019、4:10:04 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00254F70
    [6/27/2019、4:10:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x00257770
    [6/27/2019、4:10:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00257f60
    [6/27/2019、4:10:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00257F60处执行空白检查
    [6/27/2019、4:10:09 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00257F60
    [6/27/2019、4:10:12 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0025A760
    [6/27/2019、4:10:15 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0025CF60
    [6/27/2019、4:10:17 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x0025F760
    [6/27/2019、4:10:17 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0025ff50
    [6/27/2019、4:10:17 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0025FF50处执行空白检查
    [6/27/2019、4:10:20 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0025FF50
    [6/27/2019、4:10:23 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00262750
    [6/27/2019、4:10:26 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00264F50
    [6/27/2019、4:10:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x00267750
    [6/27/2019、4:10:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00267f40
    [6/27/2019、4:10:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在地址0x00267F40的长度0x00007FF0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:10:31 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00267F40
    [6/27/2019、4:10:34 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x00002800的地址0x0026A740
    [6/27/2019、4:10:37 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0026CF40
    [6/27/2019、4:10:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x0026F740
    [6/27/2019、4:10:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0026ff30
    [6/27/2019、4:10:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在地址0x0026FF30处执行空白检查、长度为0x00007FF0
    [6/27/2019、4:10:42 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0026FF30
    [6/27/2019、4:10:45 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002730
    [6/27/2019、4:10:48 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00274F30
    [6/27/2019、4:10:50 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x00277730
    [6/27/2019、4:10:50 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00277f20
    [6/27/2019、4:10:50 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00277F20处执行空白检查
    [6/27/2019、4:10:53 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x00002800的闪存@地址0x00277F20
    [6/27/2019、4:10:56 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0027A720
    [6/27/2019、4:10:59 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0027CF20
    [6/27/2019、4:11:00 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x0027F720
    [6/27/2019、4:11:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0027ff10
    [6/27/2019、4:11:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0027FF10处执行空白检查
    [6/27/2019、4:11:04 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0027FF10
    [6/27/2019、4:11:07 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00282710
    [6/27/2019、4:11:09 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x00284F10
    [6/27/2019、4:11:11 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x00287710
    [6/27/2019、4:11:12 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00287f00
    [6/27/2019、4:11:12 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00287F00处执行空白检查
    [6/27/2019、4:11:15 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00287F00
    [6/27/2019、4:11:18 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0028A700
    [6/27/2019、4:11:20 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0028CF00
    [6/27/2019、4:11:22 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x0028F700
    [6/27/2019、4:11:23 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0028fef0
    [6/27/2019、4:11:23 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0028FEF0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:11:26 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0028FEF0
    [6/27/2019、4:11:29 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002926F0
    [6/27/2019、4:11:31 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00294EF0
    [6/27/2019、4:11:33 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002976F0
    [6/27/2019、4:11:34 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x00297e0
    [6/27/2019、4:11:34 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x00297EE0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:11:37 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x00297EE0
    [6/27/2019、4:11:40 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x0029A6E0
    [6/27/2019、4:11:42 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0029CEE0
    [6/27/2019、4:11:44 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x0029F6E0
    [6/27/2019、4:11:45 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x0029fed0
    [6/27/2019、4:11:45 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x0029FED0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:11:48 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x0029FED0
    [6/27/2019、4:11:50 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002A26D0
    [6/27/2019、4:11:53 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002A4ED0
    [6/27/2019、4:11:55 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x000007F0的地址0x002A76D0
    [6/27/2019、4:11:56 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002a7ec0
    [6/27/2019、4:11:56 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002A7EC0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:11:59 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002A7EC0
    [6/27/2019、4:12:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002AA6C0
    [6/27/2019、4:12:04 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002ACEC0
    [6/27/2019、4:12:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002AF6C0
    [6/27/2019、4:12:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002afeb0
    [6/27/2019、4:12:06 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002AFEB0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:12:10 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002AFEB0
    [6/27/2019、4:12:12PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002B26B0
    [6/27/2019、4:12:15 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002B4EB0
    [6/27/2019、4:12:17 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x002B76B0
    [6/27/2019、4:12:17 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002b7ea0
    [6/27/2019、4:12:17 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002B7EA0处执行空白检查
    [6/27/2019、4:12:21 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002B7EA0
    [6/27/2019、4:12:23 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002BA6A0
    [6/27/2019、4:12:26 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002BCEA0
    [6/27/2019、4:12:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x002BF6A0
    [6/27/2019、4:12:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002bfe90
    [6/27/2019、4:12:28 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002BFE90处执行空白检查
    [6/27/2019、4:12:31 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002BFE90
    [6/27/2019、4:12:34 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002C2690
    [6/27/2019、4:12:37 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002C4E90
    [6/27/2019、4:12:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x000007F0的地址0x002C7690
    [6/27/2019、4:12:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002c7e80
    [6/27/2019、4:12:39 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002C7E80处执行空白检查
    [6/27/2019、4:12:42 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002C7E80
    [6/27/2019、4:12:45 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002CA680
    [6/27/2019、4:12:48 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002CCE80
    [6/27/2019、4:12:50 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002CF680
    [6/27/2019、4:12:50 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002cfe70
    [6/27/2019、4:12:50 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002CFE70处执行空白检查
    [6/27/2019、4:12:53 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002CFE70
    [6/27/2019、4:12:56 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002D2670
    [6/27/2019、4:12:59 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002D4E70
    [6/27/2019、4:13:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x000007F0的闪存@地址0x002D7670
    [6/27/2019、4:13:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002d7e60
    [6/27/2019、4:13:01 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002D7E60处执行空白检查
    [6/27/2019、4:13:04 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002D7E60
    [6/27/2019、4:13:07 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002DA660
    [6/27/2019、4:13:10 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002DCE60
    [6/27/2019、4:13:11 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002DF660
    [6/27/2019、4:13:12 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002dfe50
    [6/27/2019、4:13:12 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002DFE50处执行空白检查
    [6/27/2019、4:13:15 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002DFE50
    [6/27/2019、4:13:18 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度为0x00002800的闪存@地址0x002E2650
    [6/27/2019、4:13:20 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002E4E50
    [6/27/2019、4:13:22 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002E7650
    [6/27/2019、4:13:23 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002e7e40
    [6/27/2019、4:13:23 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002E7E40处执行空白检查
    [6/27/2019、4:13:26 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002E7E40
    [6/27/2019、4:13:29 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002EA640
    [6/27/2019、4:13:31 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证长度0x00002800的闪存@地址0x002ECE40
    [6/27/2019、4:13:33 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002EF640
    [6/27/2019、4:13:34 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x00007ff0的地址0x002efe30
    [6/27/2019、4:13:34 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x00007FF0的地址0x002EFE30处执行空白检查
    [6/27/2019、4:13:37 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002EFE30
    [6/27/2019、4:13:40 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002F2630
    [6/27/2019、4:13:42 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度0x00002800的地址0x002F4E30
    [6/27/2019、4:13:44 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000007F0的地址0x002F7630
    [6/27/2019、4:13:45 PM] [INFO_Cortex_M3_0:写入闪存@长度为0x000001e0的地址0x002f7e20
    [6/27/2019、4:13:45 PM] [INFO_Cortex_M3_0:在长度为0x000001E0的地址0x002F7E20处执行空白检查
    [6/27/2019、4:13:47 PM] [INFO_Cortex_M3_0:验证闪存@长度为0x000001E0的地址0x002F7E20
    [6/27/2019、4:13:50 PM] [成功]程序加载已成功完成。
    [6/27/2019、4:14:31 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:修订版 E/Rev F (器件版本)上的闪存编程需要 TI C2000器件支持包 v4.1.4.3或更高版本。 确保检查并安装更新!
    [6/27/2019、4:14:31 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用看门狗计时器
    [6/27/2019、4:14:31 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:启用 UART
    [6/27/2019、4:14:34 PM] [错误] Cortex_M3_0:文件加载程序:验证失败:地址0x00208000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
    [6/27/2019、4:16:53 PM] [INFO_Cortex_M3_0:GEL 输出:修订版 E/Rev F (器件版本)上的闪存编程需要 TI C2000器件支持包 v4.1.4.3或更高版本。 确保检查并安装更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞吉斯

    您能否共享要加载的2个二进制文件?

    如果您想私下发送、我的电子邮件位于我的个人资料中。

    我无法理解为什么要对一个程序进行验证、但开始对另一个程序进行失败、因此、如果我们能够在最终重现问题以进一步分析此问题、那将是一件很棒的事情。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现在连接 UniFlash 时、我的代码在连接之前正在执行和擦除。 奇怪的是、我没有看到 C28器件发生这种情况。 我找到了一个解决方法。 感谢你的帮助。