This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:TMDSSOLARUINVKIT

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/809685/tmdssolaruinvkit-tmdssolaruinvkit

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

当我将 示波器的接地电缆连接到电路板的接地时、电路板出现故障。 我们没有进行任何仅连接所需电缆的测试。  

我们正在寻找 TI 电路板的替换件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障的具体表现是什么? 我很好奇地知道、正如您所说的、电路板未通电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 会炸薯条、电路板现在不工作。  

    它在连接导线后通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有进行任何测试、我们连接了电源线、然后我将示波器的接地端连接到电路板的接地端、这就是 MOSFET 烧坏的时候。 这是电路板开箱后的第一次启动、没有运行测试。 这只是一个初始设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farrukh、

    您是否使用了差分探头?  

    此致

    Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、与示波器一起使用的正常探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您从哪一个渠道获得套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该产品是 从 TI 网站上获得的、订单号为 T00274474。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被告知您已有一张与客户关系相关的 TT、他们将联系您提供更换说明。   

    我建议您在获得更换电路板后、遵循所有说明和指南。 根据用户指南中的说明、需要使用差分探头。 在发货前、所有电路板均在额定电压下进行测试、以确保完整性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、

    该板现在需要更换。  

    谢谢

    Manish