This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2812:5962-0620801QXC (SM320F2812HFGM150)锁存测试

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/808494/sm320f2812-5962-0620801qxc-sm320f2812hfgm150-latch-up-testing

器件型号:SM320F2812

您好!

我想知道 TI 是否有5962-0620801QXC (SM320F2812HFGM150) DSP 的闩锁测试数据(JESD78)?  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    很抱歉、我在昨天收到这一请求时错过了。  

    我正在研究并将很快提供结果。  

    谢谢、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我对迟迟不能回来表示歉意。

    我无法找到显示实际测试的文件。

    但是,我发现参考数据表明它是在125C 下执行的,15 (0)个样本大小使用+/-100mA 和1.5*VDD 最大值

    遗憾的是、随着器件和数据的这一时代的发展、原始测试结果不再可用。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解恢复测试数据的困难。  那么,为了理解您的响应,我们施加了1.5*VDD (~2.7V),并且在该电压下没有观察到闩锁?

    此外、是否对 VDDIO 执行了任何测试?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.5X 也适用于 IO。

    此致、

    涉水