This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:位置控制

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/811462/tms320f28069m-position-control

器件型号:TMS320F28069M

位置控制使电机能够以一定的速度或位置运行。

typedef 枚举

ST_POS_MOVE_VEL_TYPE=0、//!<速度确定的位置系统配置
ST_POS_MOVE_POS_TYPE //!<位置确定的位置系统配置
}ST_PosMoveProfileType_e;;

1, ST_POS_MOVE_VEL_TYPE=0  VS   MOTION - 速度  , 差异 ?

2,位置控制如果未完成位置提交、请更新位置。 没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.此类型定义用于位置系统配置,它将生成平滑运动系统配置。 此模块将与 InstaSPIN 运动稳压器配合使用以进行运动控制。

    2.目前不支持在提交后更新动作描述。  

    谢谢。

    韩文