This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-69M-KIT:支持评估板

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/858154/ccs-drv8301-69m-kit-support-for-evaluation-board

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其它部件:DRV8305-Q1MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是 Mirmex 电机的开发和应用工程师;我们开发高端绕组和微型电机。 我负责调查集成到我们未来产品中的驱动器解决方案、并想到了 TI Instaspin。

我购买了以下产品:

- TI DRV8305-Q1评估模块(FOC)

- TI DRV8301-69M-KIT (MOTION)

遗憾的是、我在这两种产品上都遇到了困难、下面是我遇到的问题的示例:

-在 Ratex 磁通和 LD/LQ 之间的识别过程突然停止(电机停止旋转)-->在低电感电机上更频繁地发生

-惯性识别返回负摩擦

-运动磁场减弱不起作用

- FOC 调制错误

您可以看到、这些问题太多、无法通过论坛解决... 我的问题如下:我们是否有兴趣在驱动产品中实现您的技术时考虑 TI 支持?

此致、

Gilles Trincheiras。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种实验? 您能否查看 instaSPIN 实验指南并按照说明运行该实验? 然后告诉我们您遇到了问题的哪个步骤? 因此、我们可以理解您的问题并帮助您解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循 instaSPIN 实验室指南、在 Lab5e 之前做了大量实验、但我在实验室中遇到了类似的问题。

    我在 CCS 中尝试更改变量(启用电机)时遇到问题、在实验5c 中使用惯性识别模块时遇到问题。 我对 instaSPIN 没有具体的问题-我只需要咨询就可以及时取得进展:您是否提供这种支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照 instaSPIN 实验室指南运行相关实验、如果您不熟悉 motorWare 和 C2000、建议您从 lab01开始。 如果您有问题、请详细说明。

    顺便说一下、如果您没有机会查看车间材料、我认为这也将有助于揭秘一些术语和架构。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Archived_Workshops

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此论坛中、我们仅对有关 C2000器件和已发布软件中的参考设计的特定问题提供答复。 如果不是、我们希望关闭该线程。 谢谢!