Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好电机控制团队!
未连接到德州仪器 XDS100v1 USB 仿真器。 如何解决此问题?
电机参数:
感应电机
功率:180W
频率:50Hz
电压(Δ/星形):127/220V
额定电流:1.09A
启动电流与额定电流之比:1.89/1.09A
功率因数(cos φ):0.68
旋转频率:1372 rpm
当您尝试重建项目时、以下错误无法打开源文件"stdint.h"。 通过添加路径,修复了文件“SolarExplorer_PVEmulator_F2802x”的类似错误。 我们应该如何解决此错误?