This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:精度确认

Guru**** 2551850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/860512/tms320f2812-accuracy-confirmation

器件型号:TMS320F2812

您好!

只需帮助我确认是否正确理解数据表:

如果器件如第106页(D)所述处于外部基准模式、那么总精度将为+/-50 LSB、如表5-42?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    表5-42中引用的+/- 50 LSB 仅与增益误差有关。 如果您希望了解总体精度、则还需要考虑失调电压和线性误差。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marlyn!

    对于线性-- DNL 和 INL 规格是多少?
    和偏移--偏移误差?

    这是否意味着正确的总体精度为+/-52.5?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    [引用 user="Elisha Tarroza71"]对于线性度,DNL 和 INL 规格是什么?
    和偏移--偏移误差?[/quot]

    对于线性度和偏移误差、我们不会根据使用的参考模式来区分它们。 表5-42中的值应适用于这两种模式。

    [引用用户="Elisha Tarroza71"]是否意味着正确的总体准确度为+/-52.5?

    您是否更正了偏移和增益误差? 请参阅以下类似文章 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/860435

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    另一个重要的考虑因素是、使用外部基准源也会导致误差。    与  使用内部基准的增益误差不同、与使用内部基准的增益误差不同、与使用外部基准源相关的增益误差假定一个介于1V +/- 0.1%范围内的干净直流源。

    此致、

    Marlyn