This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:嵌入式固件编程-问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/857515/ccs-tms320f28069-embeded-firmware-programming---problem

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我的客户在 F28069方面有问题、我想描述他们的问题:

首先、我想告诉您他们到现在为止做了什么:

他们正在 Code Composer Studio 中进行开发-适用于 TMS320F28069、C2000系列 器件[编译器版本:TI v6.4.10]、

他们现在有一个从闪存运行的软件(主函数知道将大多数函数从闪存上传到 RAM)、

现在、到闪存的编程由 code composer 和 JTAG 自动完成。

 

问题是:

程序意外崩溃。

他们能否知道故障路线是如何导致此问题的、以了解代码中的哪一行?

或者、Code Composer 工具中是否有能够提供崩溃转储信息的工具?

 

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很多时候、此类问题是由堆栈溢出引起的。 请参阅此 应用手册 、以查看这是否是问题所在。

    此致、

    Vivek Singh