请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
我的项目中的一个缺省 cmd 文件正在将堆栈分配给大小为0x400的 RAMM1。
我尝试将堆栈分配给 RAMGS7。 但分配会导致 hw_init()失败。
然后、堆栈被分配给大小为0x800的 RAMD1。 这种分配工作正常。
是否有指定堆栈的特定规则? 为什么无法将栈分配给 RAMGS?
我是否可以使用".stack :>> RAMM1 | RAMD1 PAGE = 1"将堆栈分配给 RAMM1和 RAMD1?
数据表显示 RAMD1是安全存储器。 什么是安全存储器?
此致
Orient