Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TMDSCNCD28027
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28027
工具/软件:Code Composer Studio
大家好!
我面临着非常奇怪的 MCU 行为。
1.我将 CSM 密码设置为不同于所有密码
2.然后对 MCU 进行编程。
3.然后我尝试检查代码保护是否正常工作-我在密钥寄存器属性->调试->闪存设置中设置了错误的密钥,在“闪存程序设置”中设置了“仅验证”
4.然后我启动调试会话并进入控制台窗口,如... GEL ..can't 校准器件... 设备已锁定... 电流
5、之后、我无法连接到不可接受的 CSM 密钥值的 MCU。 并获取"连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)"错误...
这在两个 MCU 上发生两次。 在设置 CSM 密码之前、连接和调试一切正常。
重新加载或重置无帮助。
我正在使用 CCS 版本:8.3.0.00009、XDS100v1。
MCU 工作正常。