您好、先生、
我们的产品中现在使用的是 TMS320F28377SPTPT。 并使用 EtherCAT Microchip LAN9252;
当 LAN9252初始化时、 DAT12引脚(连接到 F28377S GPIO72引脚)将降至低电平、保持几 ms;
这将导致 DSP 进入引导加载程序模式。 这不是我们需要的。
然后、我们通过对 OTP 进行编程将其更改为其他一些 GPIO、TRM (BootROM 部分)中介绍了这些详细信息。
但是、问题是、我们无法知道它是否已成功编程。 在大多数情况 下、我们需要通过编程2次以上的时间将引导加载程序引脚从默认的 gpio72更改为其他引脚。
请给我们一些建议。 您能给我们提供操作手册吗? 是否必须使用 JTAG? 是否需要在编程 OTP 后关闭电源并重新启动? 那么、只有在重新启动后 、我们才能对应用程序代码进行编程?
谢谢、等您来。
此致。