This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:DRV8301-HC-C2-KIT:无法建立连接(例外)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INSTASPIN-BLDC, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/830012/drv8301-hc-c2-kit-drv8301-hc-c2-kit-connection-could-not-be-established-exception

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

您好!

我刚刚收到 DRV8301-HC-C2-KIT 并设置 SW3、然后启动"InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV83xx_v104.exe"

它显示"无法建立连接(例外)"。

2. Piccolo 中的可疑程序,并启动了 CCS。

创建了新配置并加载了"InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV8301_v104.out"、该操作成功。

3.在退出 CCS 之前,测试了连接。

SW3启动时、失败。 当 SW3关闭时、连接测试成功。

4. CCS 是随 C2000的所有库和工具一起安装的, Windows 提示设备驱动程序工作正常。

所以、我认为我所做的并不是不正确的。

但是 、"InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV83xx_v104.exe"仍然显示错误  "Connection Could not be established (exception)"。

SW3已设置。  当然、我测试了向上和向下。

请帮助。

提前感谢、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CCS 将"InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV8301_v104.out"编程到器件中、SW 应打开(向下侧)以启用 JTAG。

    2.断开仿真器的连接、退出 CCS、关闭电路板电源。

    3.将 SW3设置为 OFF (上侧)以启用串行通信端口,将 SW2位置1和2设置为 ON (上侧)以启用闪存引导模式,连接 USB 线,为板加电,您应该会看到 LED (LD3,红色)以大约1Hz 的频率闪烁。

    4.启动 GUI。   

    您可以按照指南使用连接向导设置连接、  

    connection->Start Connection wizard->Connect to engine->Texas Instruments->C2000:28x Piccolo Series->Piccolo 28035->Commros Transport->Serial->Connect

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    第1步,SW 1&2的状态是什么?

            加载程序后 或加载程序之前,LD3的状态是什么? 红色闪烁1Hz ?

    在步骤2中,“Emulator”是什么意思?   逆变器板?

            "断开仿真器连接"是指"从逆变器板上卸下 Piccolo CPU "?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Win7上取得成功。  我认为 Windows10是他的问题。

    现在、我需要在 Win10上操作系统。 请为我提供 win10的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经在 Win7和 Win10上测试了 GUI、它在 Win10上也能很好地工作。 您可能需要检查 您的 PC 的 Win10上是否有任何遗漏的修补程序。