This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:能否将电源套件代码传输到 TMS320F28335?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/847757/ccs-tms320f28335-can-i-transfer-the-power-suite-code-to-the-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家团队:  

我是 CCS 的新手用户、我想用它来实现交错升压 PFC 电路。

我在 powerSUITE 中找到了一个定制解决方案(使用 F2803x)

但 我在实验室中使用的器件是"TMS320F28335"   

我可以直接使用它吗? 或其他任何方法?

(我在文件夹中找到了名为"Xds 100V1_F28035.ccxml"的文件、我可以在此文件中更改器件吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够将解决方案的 F2803x 版本移植 到 F2833x。 请记住、需要更新 工程中的工程包含路径和器件支持相关文件(例如 targetConfigs、链接器命令文件、位字段文件、codestartbranch 等)。 请注意、没有方法可以更新项目的 powerSUITE 部分。 这意味着 配置的不同引脚选项 可能不适用于新器件。

    我建议创建一个不依赖于 powerSUITE 的 F2833x 工程版本。 您可以类似地按照此论坛文章 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/667308/2478781中详细介绍的步骤 将此解决方案移植到其他器件。

    此致、

    Ozino