This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000™︎微控制器论坛

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/828541/c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28069F

如何在 OTP 存储器空间中对 OTP_KEY 和 OTP_BMODE 存储器位置进行编程?  我能否通过闪存编程 API 执行此操作、或者我是否可以使用指针执行此操作。  我正在尝试对该区域进行编程、以便为 CAN 引导配置引导加载程序。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    您将需要调用闪存编程 API;操作将与在函数调用中提供的内容方面对传统闪存地址进行编程相同。  此操作或验证操作不需要区分主阵列和 OTP。   

    与 OTP 的唯一区别是、由于是 OTP、因此您将无法在该地址范围上调用 API 中的擦除函数。   

    闪存和 OTP 都处于 TI 的擦除状态、因此在这种情况下只需要程序。

    最棒的

    Matthew