This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否可以在 TMS320F28379D 中的运行时更改引脚多路复用器?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/868634/tms320f28379d-is-it-possible-to-change-pin-mux-at-run-time-in-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

您好!

  我想知道是否可以在运行时更改引脚多路复用? 由于我的设计错误、我想更改外部存储器接口引脚和 SCI 引脚之间的 GPIO89和 GPIO90的引脚多路复用器。 是否有可能,是否有任何需要注意的地方?

感谢你能抽出时间。

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在应用期间更改 pinmux。 您必须注意应用级干扰。 例如、如果您的引脚用作 GPIO 并驱动为低电平作为输出、当您在启用上拉的情况下将其切换为输入时、您将获得电平更改。 必须考虑到与此类似的事情。