This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:位置复位问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/865997/tms320f28069m-the-problem-of-resetting-the-position

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的团队:

在 lab13b 中 、我想在 QEP 结束之前重置位置信息(PosStepInt_Mrev)、但发现无法覆盖原始电机旋转计划。

如果我想立即更改匝数、我需要做什么?  例如:

设置 PosStepInt_Mrev = 100、当它转到第10个圆圈时、设置 PosStepInt_Mrev =-50、并立即将其反向。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、如果您想使用其运动系统配置或位置规划功能、instaSPIN-Motion 将无法支持此功能、因此您必须设计自己的运动系统配置功能或直接停止当前的位置规划以再次设置新的功能。