请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM320F28335-HT 你(们)好
第3.6.1.1节(外部基准振荡器时钟选项)指出、不能保证高于125度。 我的假设是本说明是指与"内部"片上振荡器一起使用的"外部"晶体(如图3-10)。
我打算在将外部3.3V 时钟馈入如图3-8的情况下以160度运行、并使用 PLL 升至100MHz
TI 的某个人能否确认这是一种可接受的高温架构?
此致
Martin