请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28034 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、先生、
我计划在 充电器开发中使用 TMS320F28034 - 60MHz 64引脚 DSP。
TMS320F28034处理器的主要功能 是、
1) 1) ADC 采样
2) 2) PI 控制环路
3) 3)针对 LLC 电路生成300kHz PWM。
4)一些监督和保护。
5) 5) CAN 通信。
60MHz 处理器速度能否支持300kHz PWM 开关和 ADC 采样??
或者应该使用100MHz DSP。
此致、
Bharat